我们今天能为您提供什么帮助?

关于HMIGTO的电池

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

GTO使用两类电池,主电池是可更换的,属于可选件,在主电池电量将要耗尽的前一个月,报警器将发出嘟嘟声提示该更换主电池,另一类是可充电式的,是安装在内部电路板内,充电电池需要充电24 小时才能达到允许备份操作的级别,完成充足电大约需要 120 小时(5 天)。对于HMIGTO系列触摸屏来说,所有触摸屏均包含可充电电池,如果需要延长数据等信息保存时间,可加装主电池,其中 HMIGTO2300, HMIGTO1300HMIGTO1310不可加装主电池。