我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Desingener软件如何与Unity Quantum PLC的本地或远程I/O设备进行通讯?
问题描述:
Vijeo Desingener软件如何与Unity Quantum PLC的本地或远程I/O设备进行通讯?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

可以使用“链接变量”功能。在VijeoDesigner软件中,右键“变量”,选择“链接变量”, 在文件类型中,选择适用于与Unity Quantum PLC的本地或远程 I/O 设备进行通信的UnityPro 符号导出文件 (*.XVM) 或 UnityPro 工作文件 (*.STU) 选项,激活“将I/O设备地址强行设置为未分配地址变量”选项。

该选项将把以下设备地址的符号转化为设备地址不固定的符号(例如,%UVxxxx),

%la.b.c、%Qa.b.c、%Ia.b/c.d.e、%Qa.b/c.d.e、%IWa.b.c、%QWa.b.c、%IW\a.b\c.d.e、%QW\a.b\c.d.e 。这样Runtime 就能够通过功能代码与 I/O 设备进行通信了。

导入变量后,右键“变量”,选择“从设备新建变量”,在打开的变量列表中选中所需变量即可。