我们今天能为您提供什么帮助?

我在使用USB编程电缆给HMIGTO屏下载程序时,提示Vijeo-Designer与Vijeo-Designer Runtime的版本不一致,无法下载,使用U盘也无法下载程序,怎么办?

问题描述:
我在使用USB编程电缆给HMIGTO屏下载程序时,提示Vijeo-Designer与Vijeo-Designer Runtime的版本不一致,无法下载,使用U盘也无法下载程序,怎么办?

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

当用户使用的Vijeo designer软件版本低于HMIGTO屏中的Runtime版本时,无法使用USB编程电缆下载程序,需要使用U盘下载。若使用U盘下载程序不成功时,可以尝试使用与屏中Runtime版本相同的Vijeo designer软件重新下载一遍程序,再插入U盘就可以从U盘下载程序了。