我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在QuantumEIO系统中,本地机架上最多支持多少个通信模块?
问题描述:
在QuantumEIO系统中,本地机架上最多支持多少个通信模块?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

在 Quantum EIO 系统中,本地机架上最多支持6 个通讯模块以及相应的 I/O 模块。不能将140 CRP 312 00 模块视为通讯模块,6个通讯模块可以为 140 NO• 771 •• 或 140 NOM 2•2 00 模块。如果用了一个140 NOC 78100 模块,则最多只能用4 个140 NOC 780 00模块。