我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys T面板上的RUN和STOP按键能控制启停吗?

问题描述:
Tesys T的面板LTMCU,LTMCUC的RUN和STOP按键能控制启停?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

如下图1红框所示,Tesys T默认参数本地是端子控制启停,远程是通信控制启停。在这种情况下LTMCU和LTMCUC的面板上的RUN和STOP键无效,不能通过这两个按键控制启停。只有在远程控制或者本地控制设置为HMI,并且HMI有效时才能通过LTMCU和LTMCUC的面板上的RUN和STOP键控制启停。

图1