我们今天能为您提供什么帮助?

Modicon Quantum高端CPU上的钥匙开关有什么作用?

问题描述:
Modicon Quantum高端CPU上的钥匙开关有什么作用?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

钥匙开关 是一项安全功能和一个存储器保护开关。键开关具有两个位置:锁定位置和解锁位置。键开关只能由 PLC 固件的 OS 部分(而不是 OS Loader 部分)读取和解码。
Quantum 处理器提供了一组系统菜单,使操作员可以执行以下操作:

  • 执行 PLC 操作(即启动 PLC,停止 PLC)

  • 显示模块参数(即通讯参数)

  • 切换到维护模式(在安全处理器中)

无论是将键开关位置从锁定切换到解锁,还是从解锁切换到锁定,都将开启 LED 的背景灯。