我们今天能为您提供什么帮助?

140 NRP95400需要在unity pro里配置吗?

问题描述:
140 NRP95400需要在unity pro里配置吗?

所属产品线:
Modicon Quantum; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

140NRP95400直接插在Quantum机架上面,同时支持冗余电源供电,这样保持整个系统的可靠性。同时,它克服了上电时模块故障和失效的风险。这个模块可以在Unity Pro V6.0中组态,且软件中针对该模块不需要做任何参数设置,这样情况下,要求考虑电源模块是否有足够的功率支持整个底板电源的消耗。