问题描述:
Unity中的非定位变量可以和Magilis HMI通讯吗?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
Unity中的非定位变量没有地址,无法在Vijeo designer软件直接建立相应的变量,但是可以通过Vijeo designer软件中“链接变量”的功能导入,在导入过程中VJD软件会给非定位变量分配一个触摸屏可以识别的专用地址,这样就可以和屏通讯了。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Unity中的非定位变量没有地址,无法在Vijeo designer软件直接建立相应的变量,但是可以通过Vijeo designer软件中“链接变量”的功能导入,在导入过程中VJD软件会给非定位变量分配一个触摸屏可以识别的专用地址,这样就可以和屏通讯了。
是否有帮助?