问题描述:
调用MBP_MSTR功能块时,控制字中的第一个字想用功能码15“发送modbus请求”,对UnityPro软件版本有什么要求? 所属产品线:
Modicon Quantum; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
利用MBP_MSTR功能块,控制字的第一个字想利用功能码15,要求UnityPro软件为V7.0或以上版本。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
利用MBP_MSTR功能块,控制字的第一个字想利用功能码15,要求UnityPro软件为V7.0或以上版本。
是否有帮助?