我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XBTGTW7354两个以太网口有何区别以及USB端口的版本?
问题描述:
XBTGTW7354两个以太网口有何区别以及USB端口的版本?

所属产品线:
Magelis XBT GTW

解决方法:

该设备所配置的两个以太网口相同,均为10/100/1000Mbits/s,使用无区别,前面板1个以及后面板2个的USB端口均为2.0版本的A型端口。