问题描述:
在UnityPro环境下的双机热备CPU能不能配置140NOE77100模块?所属产品线:
Modicon Quantum; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
在UnityPro版本为V4.0以下是可以的;
在UnityPro版本为V4.0及以上的是不行的,如果要选用以太网模块推荐使用140NOE77101。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在UnityPro版本为V4.0以下是可以的;
在UnityPro版本为V4.0及以上的是不行的,如果要选用以太网模块推荐使用140NOE77101。
是否有帮助?