我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer V6.1 SP4安装环境怎样?
问题描述:
Vijeo Designer V6.1 SP4安装环境怎样?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

假如说电脑上安装了Somachine ,那么Somachine的版本必须大于或等于V4.0,才能安装SP4。

如果电脑没安装Somachine,那么可以直接在装有VJD V6.1的电脑上安装。