我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140CPU67060热备光纤型号是什么,与140CPU67160有何区别?
问题描述:
140CPU67060热备光纤型号是什么,与140CPU67160有何区别?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

和140CPU67160一样,140CPU67060使用是多模光纤,使用的是标准的MTRJ接口;
有三种长度的光纤可选:
490 NOR 000 03    3米
490 NOR 000 05    5米
490 NOR 000 015   15米

出处:市场部通知:HEC12025-Quantum入门级热备CPU-140CPU67060发布