我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum 140CPU31110.140CPU43412X.140CPU53414X CPU模块上自带的两个Modbus端口都能用来编程吗?

问题描述:
Quantum 140CPU31110.140CPU43412X.140CPU53414X CPU模块上自带的两个Modbus端口都能用来编程吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

能,可以用来做编程端口。
值得注意的是:第二个Modbus口不能用来做主站,只能做从站!