我们今天能为您提供什么帮助?

实际模块是BMXCRA31210,在UNIYT软件组态时错选为BMXCRA31200,程序下载后,该分站能否通讯上?

问题描述:
实际模块是BMXCRA31210,在UNIYT软件组态时错选为BMXCRA31200,程序下载后,该分站能否通讯上?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

实验时CRA31210模块可以和主站模块通讯上,所带的I/O模块都可以正常读写,但是因为在软件里面组态的是31200,且31200模块是没有SERVICE口的,所以实验中CRA31210模块的SERVICE端口不能正常使用。