我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
QEIO如何实现140CRP31200主站模块和140NOE77101以太网模块连接的?
问题描述:
QEIO如何实现140CRP31200主站模块和140NOE77101以太网模块连接的?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

用一根普通的网线,一头接在CRP模块的INTERLINK口(从上往下数的第2个RJ45接口),另外一头接在NOE模块的RJ45网口上,在UNITY软件里面,需要将2个模块的IP地址改到同一个网段,例如CRP模块默认IP为192.168.10.1,可以把NOE的IP地址设置为192.168.10.X(不要和CRP以及CRA模块的IP重复即可)。