我们今天能为您提供什么帮助?

140CPU67160,140CPU67260,140CPU67261热备同步光纤电缆型号是一样的吗?

问题描述:
140CPU67160,140CPU67260,140CPU67261热备同步光纤电缆型号是一样的吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

不一样。
140CPU67160和140CPU67260 : 490 NOR000 03        3米
490 NOR000 05        5米
490 NOR000 15        15米
光纤规格:62.5/125μm multimode optical fibre cable,equipped with MT-RJ connectors.
带有MT-RJ连接器的62.5/125μm多模光纤电缆。

140CPU67261 :              VDIF0646463505      5米
光纤规格:9/125 μm single mode optical fibre cable, equipped with LC connectors.
带有LC连接器的9/125 μm单模光纤电缆