我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer中如何设置物体按图示方向A-B-C-D移动,然后再旋转至E点?
问题描述:
Vijeo Designer中如何设置物体按图示方向A-B-C-D移动,然后再旋转至E点?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

对于一个动画对象来说,可以水平动画+垂直动画+旋转动画,最多三个动作。A-B-C-D-E有四个动作,所以一个物体完成。

可以在图示A位置放置一个动画对象甲,图示C位置放置一个相同的动画对象乙,且给乙动画对象设置隐藏条件,当动画对象甲移动到C点之后该物体都处于隐藏状态。

同样在A点的动画对象甲移动到C点之后设置隐藏条件,使其处于隐藏状态。

这样可以动画对象甲做A-B-C移动,动画对象乙做C-D移动且D-E旋转动作。