我们今天能为您提供什么帮助?

TSXCUSB232可以用来对Quantum系列PLC编程吗?

问题描述:
TSXCUSB232可以用来对Quantum系列PLC编程吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

TSXCUSB232是一个USB/RS232串口适配器,配合990NAA26320可以使用可以对低端处理器(140CPU43412U、 140CPU53414U、140CPU31110)编程,配合110XCA20300+110XCA2820X可以对高端处理器 (140CPU6XXXX系列)编程。