问题描述:
在Unity Pro项目中能同时配置140CRP93x00和140CRP31200吗?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
在Unity 6.0中,不支持同时应用;在Unity 7.0中,仅CPU6x2xx支持混合RIO网络,可在Unity Pro项目中同时配置S908RIO和EIO主站适配器模块,但S908RIO和EIO网络必须配置子站。但CPU6x1xx不支持同时应用。同时从技术 及市场角度,不建议客户使用S908及QEIO混合网络。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在Unity 6.0中,不支持同时应用;在Unity 7.0中,仅CPU6x2xx支持混合RIO网络,可在Unity Pro项目中同时配置S908RIO和EIO主站适配器模块,但S908RIO和EIO网络必须配置子站。但CPU6x1xx不支持同时应用。同时从技术 及市场角度,不建议客户使用S908及QEIO混合网络。
是否有帮助?