我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
990NAD21810/990NAD21830与990NAD21910/990NAD21930有什么区别?
问题描述:
990NAD21810/990NAD21830与990NAD21910/990NAD21930有什么区别?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

它们都是ModbusPlus的分站电缆。
990NAD218×0与990NAD219×0的区别是,接头的方向不同,如下图:



另外:
990NAD21810和990NAD21910长度是8英尺(2.4m);
990NAD21830和990NAD21930长度是20英尺(6m)。