我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M580或Quantum EIO中可以使用的双环网交换机(DRS)有哪些?
问题描述:
M580或Quantum EIO中可以使用的双环网交换机(DRS)有哪些?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

M580或Quantum EIO中可以使用的双环网交换机(DRS)有以下三种:

部件 ConneXium 交换机 端口数量
TCSESM083F23F1 8TX 1280 铜芯缆线 (8)
TCSESM063F2CU1 6TX/2FX-MM 多模光缆 (2)
铜芯缆线 (6)
TCSESM063F2CS1 6TX/2FX-SM 单模光缆 (2)
铜芯缆线 (6)
注意: 这 3 个交换机使用固件版本 6.0 或更高版本。
注意: 使用多模光缆可以实现最长 2 千米的距离,使用单模光缆可实现最长 15 千米的距离。