我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum(DB9)和M238(SL1)ModbusRS232通讯如何接线?
问题描述:
Quantum(DB9)和M238(SL1)ModbusRS232通讯如何接线?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

请参考如下:
Quantum Comm Port 1 (DB9)...........................M238 SL1 (RJ45)
2) RX.......................................................................2) TX
3) TX.......................................................................1) RX
5) GND....................................................................8) GND
4,6短接 DTR, DSR -(Quantum侧)
7,8短接 RTS, CTS - (Quantum侧)
3,6 短接) RTS, CTS - (M238侧)