FA328378
FA328378
我们今天能为您提供什么帮助?
140XCP40100和140XCP40200安装托架是否适用于16槽机架?
问题描述:
140XCP40100和140XCP40200安装托架是否适用于16槽机架?
所属产品线:
Modicon Quantum
解决方法:
不适用。以上两种安装托架只适用于2至10槽机架。
首次发布日期:
2017/10/12
修订日期:
2021/12/13
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon Quantum
探索更多
范围:
Modicon Quantum