我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ModbusPlus网络T型连接头990NAD23000的终端电阻型号是否为990NAD23011?需不需要单独订购?
问题描述:
ModbusPlus网络T型连接头990NAD23000的终端电阻型号是否为990NAD23011?需不需要单独订购?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

不是。990NAD23011用于IP65 T型连接头990NAD23010,而990NAD23000集成了线路终端,不需要单独订购终端电阻。