我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum中有带隔离通道的AO模块吗?
问题描述:
Quantum中有带隔离通道的AO模块吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

140ACO02000, 140AVO02000, 和140AMM09000 的每个AO通道之间以及AO通道和总线间都是隔离的,详情如下:
1.140ACO02000,140 AVO 020 00
通道到总线1780 VAC 有效值(持续1分钟)
通道间500 VAC有效值(持续1分钟)
2.140AMM09000
通道到总线:
500 VAC 有效值(持续1分钟)
750 VDC 有效值(持续1分钟)
通道间:500 VAC 有效值(持续1分钟)
750 VDC有效值(持续1分钟)