我们今天能为您提供什么帮助?

140NOE77100模块中的kernel灯在闪烁,应该如何处理?

问题描述:
140NOE77100模块中的kernel灯在闪烁,应该如何处理?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

kernel灯闪烁,表明进入下载模式,可以从以下5个方面着手:将NOE模块带电热插拔一下,;将CPU断电再送电;将CPU中的程序清空;更新NOE模块的固件。如果以上措施都无法使该指示灯熄灭,请联系施耐德的售后服务。