140NOC78000和140NOC78100有什么区别?哪个版本的Unity Pro软件中可以配置?
问题描述:
140NOC78000和140NOC78100有什么区别?哪个版本的Unity Pro软件中可以配置?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
140NOC78000特性如下:
1、在冗余PLC系统中第一个可以混合使用EtherNet/IP和ModbusTCP协议;
2、集成4个以太网口(1个IP地址);
3、2个设备连接口 - 支持RSTP环网和分布式IO菊花链;
4、Iinterlink口 - 可以连接本机架的其他以太网模块;
5、服务端口 - 监控口,PC诊断接入;
6、一个机架最多放4个140NOC78000模块;
7、支持网络时间同步;
8、支持Qos;
9、最大IO扫描子站数:128 (和Ethernet/IP, Modbus TCP共享)。
140NOC78100特性如下:
1、通过路由功能,实现在控制层和现场设备层不同网段的通讯;
2、集成4个以太网口(支持3个IP地址);
3、2个设备连接口 - 支持RSTP环网和分布式IO菊花链;
4、Iinterlink口 - 可以连接本机架的其他以太网模块;
5、服务端口 - 监控口,PC诊断接入;
6、支持网络时间同步;
7、支持Email服务;
8、支持Qos;
9、最大IO扫描子站数:64 (和Ethernet/IP, Modbus TCP共享)。
以上两个模块需要在Unity Pro V7.0版本软件中配置。
出处:
HEC市场部 - 《HEC12021- Quantum NOC Ethernet Module 140NOC78000 and 140NOC78100 Launch.doc》
是否有帮助?