我们今天能为您提供什么帮助?

如何清除140CPU6****RAM里面的程序和配置?

问题描述:
如何清除140CPU6****RAM里面的程序和配置?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

同时按住"ESC"和"restart",直至屏幕显示"ERASE RAM"。尽量避免使用上电时,同时按住"ESC"和"ENTER"键直至屏幕提示无配置这种方法,这种操作方式可能会导致出现"basic osloader invaluable"的屏幕显示。当出现该提示时,只能重新下载固件。