我们今天能为您提供什么帮助?

140XBE10000模块做机架扩展时,能否扩展3个或更多数量的机架?

问题描述:
140XBE10000模块做机架扩展时,能否扩展3个或更多数量的机架?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

不能。在一个Quantum系统中,每个底板只能添加一个底板扩展器模块(140XBE10000),该模块上只有一个Sub-D 37孔的插头,只能通过扩展电缆(140XCA7170*)一对一的连接到下个底板扩展模块。