我们今天能为您提供什么帮助?

140DDI36400需要几个HE10连接器?

问题描述:
140DDI36400需要几个HE10连接器?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

140DDI36400为96点的开关量输入模块,TSXCDP*为20针的预制电缆,因此根据140DDI36400的接线图,每一个140DDI36400模块需要6个TSXCDP*。
2.jpg
SCDOC608样本P3/27对该模块的选型写的是需要2个HE10,容易造成误解
1.jpg