我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum67160热备,如何检测NOE模块的IP地址是为设置地址,还是设置地址+1?
问题描述:
Quantum67160热备,如何检测NOE模块的IP地址是为设置地址,还是设置地址+1?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

当%SW61.12 = 1时,%SW61.13 指示 NOE 的地址:
如果 %SW61.13 = 1,则地址为已配置的 IP 地址 +1;
如果 %SW61.13 = 0,则地址为已配置的 IP 地址。