我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Concept IO Map中只能找到电源模块114x0,后面的描述为11410参数,请问是软件版本太低选不到11420吗?
问题描述:
Quantum电源模块140CPS11410已停产,现用140CPS11420替代,但在ConceptIO Map中只能找到114x0,后面的描述为11410参数,请问是软件版本太低选不到11420吗

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Quantum电源模块140CPS11410已停产,现用140CPS11420替代,但在Concept IO Map中只能找到114x0,后面的描述为11410参数,请问是软件版本太低选不到11420吗?

跟软件版本无关,11410或者11420Concept硬件配置中均使用“114x0”,可以自动识别,不用管后面的描述。