问题描述:
施耐德的OFS软件和Citect软件可以通过140NOC78*00模块与Quantum CPU进行以太网通讯吗?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
施耐德的OFS软件和Citect软件通过ModbusTCP驱动通讯时,Unit ID采用0,与140NOC78*00模块可以正常通讯,NOC模块支持Unit ID 0~254的以太网Modbus 请求。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
施耐德的OFS软件和Citect软件通过ModbusTCP驱动通讯时,Unit ID采用0,与140NOC78*00模块可以正常通讯,NOC模块支持Unit ID 0~254的以太网Modbus 请求。
是否有帮助?