Vijeo Designer中如何通过脚本更改触摸屏通讯驱动程序中设备的IP地址?
问题描述:
Vijeo Designer中如何通过脚本更改触摸屏通讯驱动程序中设备的IP地址?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
Vijeo Designer平台触摸屏所连接的外部设备IP地址发生变化时,可以通过如下脚本来更改触摸屏所连接的外部设备的IP地址,该脚本函数用于修改触摸屏IO管理器中的驱动配置。
以下脚本示例将驱动程序中设备的地址改成192.168.0.10。
int [] New_IPAddress = {192, 168, 0, 10};
ModbusEquipment01.openConfig();
ModbusEquipment01.setProperty( "Con_IPAddress", New_IPAddress );
ModbusEquipment01.commitConfig();
另外,还可以在触摸屏的系统配置菜单中修改IO管理器通讯配置。
是否有帮助?