我们今天能为您提供什么帮助?

M238没有配外部电池,断电后重新上电为什么会在停止状态?

问题描述:
M238没有配外部电池,启动方式配置为“按运行状态启动”,停电一周后重新给CPU上电,CPU处于停止状态。

所属产品线:
Modicon M238

解决方法:

PLC的状态(停止或运行)存储在内部系统变量中,在断电的过程中被写入处理器的RAM中,M238的内置电池在充满电的情况下备份时间为3天,如果停电时间超过该时间,内置电池电量殆尽,所有数据均丢失,此时需要给PLC上电两次,才能使CPU处于运行状态。