我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys D接触器特性中抗冲击性能的单位gn是指什么?

问题描述:
Tesys D接触器特性中抗冲击性能的单位gn。

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器

解决方法:

Tesys D接触器特性中抗冲击性能是参考标准IEC-60068-2-27(对应国标为GB/T2423.5)来测试的,它的单位:标准重力加速度(gn)是指由地心引力引起的标准加速度,它随高度和地理位置的不同而变化。就本标准而言,gn值取10m/s²的整数。