我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1D*K电容接触器的海拔降容系数是多少?
所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

LC1D*K电容接触器的海拔降容系数与普通LC1D接触器相同。降容系数如下:

海拔 3500m     4000m      4500m      5000m
额定操作电压 0.90         0.80          0.70           0.60
额定操作电流 0.92         0.90          0.88           0.86