我们今天能为您提供什么帮助?

RXM系列中间继电器能手动操作吗?

问题描述:
RXM系列中间继电器能手动操作吗?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

能。
RXM*A和RXM*C系列中间继电器带手动测试/锁定功能。具体操作的方法是,在RXM中间继电器的顶部有一个绿色/红色测试按钮(绿色代表DC线圈/红色代表AC线圈)和一个锁定门,通过按此测试按钮可以强制触点动作,但是此操作为点动。如果想让触点保持动作状态,需将按钮处的锁定门向外翻起,即可将触点锁定为动作状态。手动测试/锁定功能方便了现场测试。