我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM171OD14R、TM171ODM14R、TM171OBM14R为14点的PLC为什么加起来总共有16点?
问题描述:
TM171OD14R、TM171ODM14R、TM171OBM14R为14点的PLC为什么加起来总共有16点?

所属产品线:
Modicon M171&M172 可编程控制器

解决方法:

TM171OD14R、TM171ODM14R、TM171OBM14R的IO配置如下:

  • 5个模拟量输入
  • 2个数字量输入
  • 4个数字量输出
  • 5个模拟量输出

从数字上来看的确是16点,但是,有二个模拟量输出点也可以配置成2个数字量输入。也就是说位于同一通道:只可选择2个数字量输入或者2个模拟量输出(取决于参数设定的配置)。