我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M171 是不是所有的PLC的接线端子都需要单独订购?
问题描述:
M171 是不是所有的PLC的接线端子都需要单独订购?

所属产品线:
Modicon M171&M172 可编程控制器

解决方法:

不是,TM171PFE03TM171PFE03HR不需要单独订购端子。

TM171P27…系列需要单独订购端子TM171ASCTB27

TM171O14…系列需要单独订购端子TM171ASCTB14

TM171O15…、TM171O22…系列需要单独订购端子TM171ASCTB14之外,模拟量输出接头电缆需单独订购。