我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M171 PLC的编程电缆型号是什么?
问题描述:
M171 PLC的编程电缆型号是什么?

所属产品线:
Modicon M171&M172 可编程控制器

解决方法:

TM171P…高性能型编程电缆:TSXCUSB485+VW3A8306D30(一端RJ45,一端飞线)

还可以使用TM171AETH对控制器进行编程。

TM171O…优化型编程电缆:TM171ADMITTL编程端口)

用于将一个M171可编程控制器的参数与程序传输至另一台M171TM171AMFK(编程棒)