我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M171高性能可编程控制器有哪些通信模块?
问题描述:
M171高性能可编程控制器有哪些通信模块?

所属产品线:
Modicon M171&M172 可编程控制器

解决方法:

TM171ACAN           CAN

TM171AETH 以太网(支持WebVisu与远程下载功能)Modbus TCPBACnetIP

TM171APBUS          Profibus

TM171AMB              Modbus SL(RS485)

TM171ARS485         Modbus SLBACnet MS/TP

TM171ARS232         RS2321个继电器输出

TM171AETHRS485  Modbus SLBACnet MS/TPModbus TCP