M171带扩展模块的IO点数是多少?
问题描述:
M171带扩展模块的IO点数是多少?所属产品线:
Modicon M171&M172 可编程控制器解决方法:
TM171PBM27R、TM171PDM27R、TM171PDM27S
27(本体)+12(最大数量)*27(TM171EP27R、TM171EP14R)=351
TM171PFE03、TM171PFE03HR
3(本体)+12(最大数量)*27(TM171EP27R、TM171EP14R)=327
TM171OBM14R、TM171OD14R、TM171ODM14R
14(本体)+1(最大数量)*1(TM171EO14R)=28
TM171OB22R、TM171OBM22R、TM171OD22R、TM171ODM22R、TM171ODM22S、TM171OF22R、TM171OFM22R、
22(本体)+1(最大数量)*1(TM171EO22R、TM171EO14R)=44
是否有帮助?