我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M200、M221系列PLC如何设置PLC的IP地址?
问题描述:
M200、M221系列PLC设置PLC的IP地址

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

M200和M221以太网版本PLC才可以配置IP地址,配置IP地址有2种方式。

方法1:

通过系统字%SW33和%SW34写入IP地址;%SW35和%SW36写入子网掩码;%SW37和%SW38写入网关地址。

对于 IP 地址 AA.BB.CC.DD:%SW33 = CC.DD 且 %SW34 = AA.BB

对于子网掩码 AA.BB.CC.DD:%SW35 = CC.DD 且 %SW36 = AA.BB

对于网关地址 AA.BB.CC.DD:%SW37 = CC.DD 且 %SW38 = AA.BB

注意:%SW里面是无符号整形数据

方法2:

通过在Machine Expert Basic软件里配置,如下图。