我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M221 PLC使用远程图形显示TMH2GDB对SoMachine Basic的版本有什么要求?
问题描述:
M221 PLC使用远程图形显示TMH2GDB对SoMachine Basic的版本有什么要求?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

M221 PLC远程图形显示,Somachine Basic的版本>=V1.3,低于V1.3的版本无法在软件中配置相应的页面显示。