我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M241、M221、M200自带的以太网端口的默认IP地址是多少?

问题描述:
M241、M221、M200自带的以太网端口的默认IP地址是多少?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

M241、M221、M200自带的以太网口默认的IP地址为10.10.XX.YY,其中XX,YY是将MAC地址的最后2组16进制转十进制得到的。端口的 MAC 地址可从控制器前侧的标签上获得。 缺省子网掩码为缺省 A 类子网掩码 255.0.0.0。

示例:如果 MAC 地址为 00.80.F4.01.80.F2,则缺省 IP 地址为 10.10.128.242。