我们今天能为您提供什么帮助?

安装了SoMachine Basic 1.2EL版本的软件后,选择不了M221,该如何操作?

问题描述:
安装了SoMachine Basic 1.2EL版本的软件后,选择不了M221,该如何操作?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

1、打开软件后新建一个M100或者M200的工程

2、建好工程后,点击软件上面的“锤子和扳手交叉”的“设置”图标,在弹出的“系统设”置菜单里面选择“激活”

3、在激活的对话框里面输入M221的激活代码ulck4glob,点击下面的“应用”,即可以在软件中激活M221。