客户使用M221的MC_TouchProbe功能块但是发现和M241PTO类似的功能块不一样,询问功能块怎样使用?
问题描述:
客户使用M221的MC_TouchProbe功能块但是发现和M241PTO类似的功能块不一样,询问功能块怎样使用?所属产品线:
Modicon M221解决方法:
MC_TouchProbe_PTO用于Probe input事件触发时位置的记录以及触发一个新的运动,例如MC_moveRel的缓冲模式10的运动,另外,对应PTO0的逻辑输入固定为LI3,因此其管脚也和M241不一样。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。