我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM221M(E)32TK控制器的预接线系统的接线基座有哪些型号及如何接线?
问题描述:
TM221M(E)32TK控制器的预接线系统的接线基座有哪些型号及如何接线?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

接线基座有以下4种型号:1、ABE7E16EPN20  带16个无源输入的接线基座;2、ABE7E16SPN20  带16个无源输出的接线基座  每个输出均有单独的保险丝保护(0.315A)、LED显示、闸片形断路器,用于0V公共端;3、ABE7E16SPN22  带16个无源输出的接线基座;4、ABE7E16SRM20  带16个焊接继电器输出的接线基6个输出上的机电继电器(1N/O直流24V/交流250V,3A)用于适应性电流和电压信号。

接线图分别如下:(1)输出连接实例,当连接一个感性负载时,须包括一个二极管或变阻器